This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC8520:+ CC2592:如何实现天线分集

Guru**** 2979400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC8520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/742555/cc8520-cc2592-how-to-enable-antenna-diversity

器件型号:CC8520

您好!

我已对从设备进行了补充、其中天线开关连接到 CC8520上的 XANTN/P 引脚。  我们在 PurePath 无线配置器中将天线多样性设置为启用。  现在、器件不会连接到主设备。  在尝试将它们配对时、我们会在主设备和从设备上闪烁一个指示灯、以指示它们处于配对模式。  当第二个设备进入配对模式后、两个设备立即退出配对模式。  但没有音频流、它们不会报告为已连接。

当我加载未启用天线分集的配置器映像时、连接过程正常(仅在一根天线上)。  因此、这证实了问题与是否启用天线分集完全相关。  在 PurePath 无线配置器中、我还应该执行另一个步骤来设置它吗?

谢谢、

Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    您是否配置了单独的 LED 模式、以及在配对模式退出时是否看到了该模式?

    您使用的是什么天线开关?
    您能否共享原理图和布局?

    此致、
    R.M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 R.M.:

    我将为您提供设计文件。

    很抱歉、提到 LED 时出现混淆。 我们处于主机控制模式、因此实际上 LED 由我们自己的 MCU 和软件根据来自 CC8520的状态信息进行驱动。

    我使用的天线开关是 SKYA21001。

    我可以将从 MCU 获取的一些信息与连接失败期间发生的情况相关联。 首先、我可以注意到、在没有分集功能的情况下加载 PurePath 映像允许我将主设备与从设备配对、然后即使加载了分集固件、每个设备也会记住另一个设备的设备 ID。

    因此、在加载多样性固件时、从设备进入 Start_Scan 模式、但从不退出、但确实正确报告正在扫描主设备的地址。 此时观看主设备时、它从不检测到状态变化。

    我可以做的另一件有趣的事情是将主设备设置为配对 AKA 连接模式。 然后、当从器件上电时、主器件报告从连接到连接的状态变化。 不到一秒钟后、主设备报告状态从已连接到已断开。

    谢谢、
    Arthur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们发现了一个模型问题、其中 CC8520的 XANTN 引脚意外地短接至地。 我们将尝试纠正此问题并重试。

    不过、我还是会向您提供有关我们实施多元化开关的任何反馈。

    谢谢!
    Arthur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    了解。 纠正 XANTN 引脚接地短路问题有望解决该问题。

    您应使用 SKYA21001作为天线分集开关来实现。

    此致、
    R.M.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们能够清除 XANTN 线路上的意外接地连接。 在实现多元化时、我们仍然看到与主设备连接失败的情况。

    我在尝试连接时捕获了 XANTN (黄色)和 XANTP (蓝色)线路的活动。 他们正在进行切换、这对我来说似乎是正确的、因此这应该可以确认线路短路没有问题。

    重申一下、XANTN 和 XANTP 未连接到射频开关或任何其他元件、它们现在只是浮动。 我认为这应该仍然能够连接到这个状态的主设备、这样我就不知道发生了什么错误。 通过加载具有多样性*禁用*的图像,我们仍然能够进行连接。

    谢谢、
    Arthur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    您能否共享您的器件配置文件(PPWC 文件)、以便我们尝试重现错误?
    如果您不想公开共享、请发送 PM。

    此致、
    Reidar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 R.M.:

    抱歉、我认为我们在将正确的配置加载到8520上时遇到了问题。 加载正确的代码后、我们会看到 XANTN 和 XANTP 分别在0和3V 之间切换、并且从器件可以连接到其主器件。

    您能评论一下添加分集天线的总体成本和优势吗?

    由于开关插入损耗、视线范围略有减小?
    非视距无线传输的显著增加? 您可以就此分享任何观察结果或数据吗?
    我们是否应该尝试使这两个天线在尽可能多的类别中多样化? 空间、极化、增益模式?

    我们将重点关注在首次音频丢失之前增加非视距。

    谢谢、
    Arthur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    好的、现在解决了这个问题。

    天线多样性的优势在很大程度上取决于天线的实现和放置。 如果将天线彼此靠近放置、则好处可能不会太大。 如果将它们放置在一定距离处、您应该会看到一些改进。 以耳机为例、在每个 Pod 上放置一根天线应能提高性能。 在使用天线分集时、应考虑天线的辐射图、放置天线时应确保不会出现非天线覆盖范围的位置。 我们在室内环境中使用了两个 PCB 天线(彼此靠近正交放置)进行了测试、确实看到了改进、但进展甚微。

    此致、
    Reidar