This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MRD2EVM:RI-STU-MRD2选择性红色

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TRPGR30ATGB, TMS37157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/725116/mrd2evm-ri-stu-mrd2-selective-red

器件型号:MRD2EVM
主题中讨论的其他器件:TRPGR30ATGBTMS37157

您好!

我有一个应用、其中我有多个与天线对齐的标签、我想检测其中一个标签何时丢失。 此时、我遇到的问题是、我只读取最接近的标签(即具有最大返回信号的标签)。

查看微读取器的参考指南、可以看到一个选择性读取命令、我相信该命令将通过搜索 特定 RFID 标签的存在(此时我正在使用 TRPGR30ATGB 标签)来执行我想要的操作。

然而、这个选择性读取命令(指南的第6.3.6.4节)引用了一个6字节 UID、即使标签有一个8字节 UID (如果我执行一个只在我得到一个8字节 ID 时读取的常规充电、就会确认这个 UID)。 我已经尝试发送读取 UID 命令 (指南的第6.3.6.2节)、但这只是给我一个错误响应。

您能告诉我如何使选择性读取命令正常工作、以便在应用程序中使用它吗?

谢谢、

伊曼塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Imantha、

    选择性读取命令可与 PaLFI–TMS37157器件一起使用、但不能与配合使用

    可用的 R/O 或多页应答器。

     

    R/O 或多页应答器仅支持与现场的一个应答器进行通信。

     

    此致、

    Uli