This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430FRL152HEVM:连接到 TRF7970A 错误

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430FRL152HEVM, TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/673279/rf430frl152hevm-connect-to-trf7970a-error

器件型号:RF430FRL152HEVM
主题中讨论的其他器件: TRF7970A

大家好、我是一名新学生。

我想在 RF430FRL152HEVM GUI 中启动演示模式。 但我无法连接到 TRF7970A。 请确认这张图片、我该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minsu、

    您是否使用左下角的连接功能来连接 TRF7970A? 如果自动连接不起作用、请尝试手动选择端口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我做了你说的。 但任何问题都可以解决。

    在 TRF7970AEVM GUI 中、我可以确认标记 RF430FRL152HEVM、但无法在 RF430FRL152HEVM GUI 中进行标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minsu、

    在尝试使用 RF430FRL152HEVM GUI 时、您是否已连接到 TRF7970AEVM GUI? 您不能同时使用这两种方法。

    如果 TRF7970AEVM GUI 也能正常工作、那么 RF430FRL152HEVM GUI 从未出现过问题、也没有发现任何问题、因此我不确定还有什么建议。