This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RF430CL330H:RF430CL330H NFC 标签天线设计

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: RF430CL330H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/673233/rf430cl330h-rf430cl330h-nfc-tag-antenna-design

器件型号:RF430CL330H

大家好、

我是 TRI、现在我正在使用 RF430CL330H NFC 应答器。 任何具有 NFC 标签天线设计经验的人员、请指导我确定天线的适当几何形状。 当然、天线 特性由我们决定、我们可以通过调整谐振电容器的值来使其在13.56MHz 下谐振、但我如何知道从 NFC 接收到的功率是否足以用于嵌入式应用。 假设磁场强度是固定的、我如何确定天线的尺寸、因为大型天线会使系统变得笨重、而小型天线将无法为嵌入式应用收集足够的能量。 请帮我、非常感谢。

此致、

三明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TRI:

    几何形状和尺寸最终是特定于应用的问题。 以下是设计线圈时应考虑的标准问题:

    1. 读取器天线的预期尺寸是多少
    2. 需要多少读取距离
    3. PCB 上提供的形状可专用于线圈、其中没有接地层会干扰线圈

    典型的几何形状是矩形和圆、因为它们提供了最佳的磁场耦合、我不建议使用任何其他几何形状。

    您还需要估算电感以确保可以对其进行调优、以下在线工具对此非常有用: https://technick.net/tools/inductance-calculator/rectangular-loop/

    如果您看不到该应用手册、本应用手册将指导您如何调整天线并讨论可接受的电感电平: http://www.ti.com/lit/an/sloa197/sloa197.pdf - 图12。 电感与谐振电容值对于这一点非常有用。

    关于能量收集、这取决于您的读取器和标签之间的电感耦合强度以及读取器可以发射的输出功率。 在可通过天线设计进行控制的标签端、需要记住的主要一点是、线圈尺寸与目标读取器的匹配越好、您可以收集的能量就越多。 如果磁场是固定的、情况尤其如此、因为线圈之间的电感耦合和范围是最重要的因素。

    我希望这些信息有助于指导您朝着天线设计的正确方向前进。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ralph、

    感谢您的帮助、抱歉我的问题不充分。 在我的应用中、智能手机将充当读取器、我将设计一个矩形螺旋天线。 如前所述、如果我说读取器、工作距离和电感耦合强度相同、与读取器天线相比、比率1:1对于标签天线而言是合适的尺寸吗? 我们无法根据标签天线的尺寸估算收集的功率? 谢谢你。

    此致、

    三明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 TRI:

    正确的两个计数、收集的功率最终取决于读取器输出、标签天线尺寸只能帮助您估算线圈尺寸不匹配、未调谐天线以及其他会阻碍能量传输的因素可能导致的损耗。