This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:CC2500EMK 和 Smart RF04EB 套件输出功率问题

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/702877/cc2500-cc2500emk-and-smart-rf04eb-kit-output-power-issue

器件型号:CC2500

尊敬的所有人:

        我们希望在产品中使用 CC2500、但我们的问题是 CC2500的射频输出功率、在1dBm 输入功率设置下为-2.3至-2.8dBm [RF Studio 设置]。

为了验证、我们将 TI CC2500模块[不带任何外部 LNA/PA] TI 智能 RF04EB 开发套件搭配使用、并在我们的频谱分析仪上观察到结果。

现在、让我们看看输出功率为何低于0dBm、它至少应等于或高于0dBm。  

屏幕截图附在此帖子中。 谢谢你

此致、

MHS

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    EMS 上的输出功率有一个指定的变化、这意味着您可以测量高于和低于0dBm 的功率。

    但首先:我看到您的屏幕截图显示"Ext Ref"。 是否正确设置了频谱? 此外、您应该使用 RBW = 1MHz 来测量输出功率。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 ter:

              通过设置 RBW = 1MHz、我们的新频谱图显示了随附的屏幕截图所示的0.1至0.4dBm 的输出功率。  

    我们还需要提出的另一个问题是设置 RBW = 1MHz 对于低于1GHz 频带也有效。

    " EMS 上的输出功率具有给定的变化、这意味着您可以测量高于和低于0dBm 的功率。" 好的、请稍微引导一下。 谢谢你

    此致、

    MHS