This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:使用具有主动链的两个器件 P2P 的响应时间是多少

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/702530/trf7970a-what-is-the-response-time-of-using-two-devices-p2p-with-active-link

器件型号:TRF7970A

大家好、团队、

我的客户需要知道  两 个 TRF7970A 之间的通信响应时间是多少、 这两个 TRF7970A 都有主动射频链路?

目的是发送一个包含几个字节的字。

提前感谢  

最棒的

Shai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shai、

    在有源 P2P 模式下、如果难以建立射频链路、则最短响应时间可能会有很大差异。 这是我们在主动 P2P 模式下常见的现象、它不仅适用于我们的器件、还适用于主动 P2P 模式的一般行为。 实际上、据我所知、NFC 论坛仍然没有发布活动 P2P 的测试用例。

    如果快速建立射频链路、几个字节的数据的通信时间将在几十毫秒范围内、但建立射频链路可能需要几百毫秒。

    如果应用程序对时序敏感、我强烈建议使用无源 P2P 模式、以便在器件天线处于范围内时快速建立更稳健的射频链路。