This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:晶振 ESR 要求

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/699141/trf7970a-crystal-esr-requirements

器件型号:TRF7970A

您好!

在 TRF7970A DS 中、删除了对13.56MHz 晶振 ESR 的要求。 在不对性能产生负面影响的情况下、晶体 ESR 可以达到多大? 内部振荡器能够驱动晶体、ESR 高达多少?

感谢您抽出时间。

此致、

古斯塔夫  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gustaf、您好!

    根据我们的经验、低于100欧姆 ESR 的任何东西都没有问题、我们已让客户成功使用60或80欧姆、这就是我们从 DS 中删除50欧姆的硬性要求的原因。

    我们没有尝试过高于100欧姆的电阻、因此我不会说我们可以"推荐"这一点、但现在没有证据表明大于100欧姆的电阻是否起作用。