This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:天线设计问题

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/695600/trf7970a-antenna-design-question

器件型号:TRF7970A

您好!

我们设计了连接到 TRF7970A 的调谐环路天线。 由于天线的塑料外壳中存在限制、我们可能需要使用金属螺钉将带有蚀刻回路天线的 PCB 固定在天线中间的一个孔中。 现在、调谐回路天线中间的金属螺钉显然会对其进行调谐、但我已经看到、某些金属在靠近天线 EM 磁通时不会影响天线。 我不记得它是什么类型的金属,如果它是黄铜、铝或其他东西。 我在 google 上搜索了此信息、但我找不到它。  

感谢你的帮助、

Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roberto、

    我自己没有听说过这种材料、但我可以问几位同事、他们在周一回到办公室时是否知道这种材料。

    根据螺钉的大小、与将金属板放置在天线附近相比、整体影响可以忽略不计。 如果您可以使用频谱分析仪、则可以制作检测天线调谐值的固定装置、然后测试不同螺钉的效果。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roberto、

    没有人知道不会影响天线电感的金属、但金属的铁含量越低、影响就越小、因此您可以尝试尽量减小这种影响? 但是、您仍然需要重新调整天线、以考虑附近的金属并在某些读取范围内丢失。

    我获得的共识反馈(以及我最初的想法)是使用某种形式的塑料螺钉。 如果外壳本身也是塑料、则塑料螺钉应足够耐用、这也可以解决您的问题。

    希望这对您有所帮助。 祝您好运!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ralph。 使用塑料螺钉可能是解决方案。

    Robert