This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:有关 TMS3705的一些谜题

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/695778/tms3705-some-puzzles-about-tms3705

器件型号:TMS3705

您好,

我最近使用 TMS3705制造 RFID 读取基站以实现标签读取。 目前使用的是 TMS3705数据手册中的典型应用电路。

1) 1) TMS3705为 HDX。 如果应用程序是只读模式、是否可以读取 FDX 标签芯片?

2) 2)在 TXCT 上输入50ms 低电平、然后保持高电平300ms 以触发默认模式、在低电平的早期阶段、天线诊断字节的数据格式和时序是什么?

3) 3)  示波器获取全高(0xff)诊断字节是否正确?

4) 4)天线使用自己的绕组线圈、直流电阻为8欧姆。 发现当感应范围内没有标签时、它将在 TXCT 低电平的高电平大约3ms 后返回一些数据、并且不应根据数据手册的状态进行反馈?

5) 5)触发默认读取时、ISO11784卡的内容是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Xiaochen、

    TMS3705不能用于读取任何 FDX 标签。

    标签上的内容不是由读取器确定的... 它将读取标签上的任何内容。

    您正在尝试开发哪种应用?