This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:该库是否支持使用 AES128的 DESFire EV2身份验证

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/721574/trf7970a-does-the-library-support-desfire-ev2-authentication-using-aes128

器件型号:TRF7970A

大家好、

我只是在寻找一个 MCU 和相关库、该库能够在 MCU 和 Desfire EV2之间进行安全的转换。在您的报告 SLOA213中、它讨论了很多有关 Defire EV1的信息、但我注意到它是从2014年开始的。 同一个库现在是否支持 EV2? 如果有人有任何想法,那是一条很好的下行路线,我会非常感激。

感谢你能抽出时间

Luke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Luke、

    它不支持 EV2。

    该示例仅支持身份验证、不包括加密的读取/写入、因为范围是安全的访问应用程序、例如门锁、其中只有授权才足够。

    我亦会说,我们没有计划进一步发展这个例子,所以就 DESFire 而言,我们所提供的是甚麽。 您可以决定这是否足以开始考虑进行进一步评估。