This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] eZ430-TMS37157设计文件

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS3705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/716665/ez430-tms37157-design-files

主题中讨论的其他器件:TMS3705

您好!

我们有一位客户在为该设计寻找应答器文件。 我们能够跟踪设计文件、但它们似乎只是读取器(eZ430-PaLFI - V1.1_Board)。

是否有人能为我们指出正确的转发器文件方向?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请更正请求...我有已发送给我的 eZ430-PaLFI - V1.1_Board 文件中的应答器文件。  

    我需要的是读取器的等效文件。

    Kelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、William、

    明白了、我正在检查共享读取器板的设计文件意味着什么。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、William、

    该读取器板的设计文件将不可用。

    设计应参考以下应用手册中提供的 TMS3705原理图:
    带示例应用原理图的器件概述: www.ti.com/.../scba020.pdf
    无源天线调优指南: www.ti.com/.../scba027.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我们将使用 PALFI 设计作为起点来构建我们自己的智能标签。 但是、您能否找到天线的确切器件型号(希望是美国的信号源)? 原理图和 BOM 中的信息充其量是模糊的。 请尽快完成设计、这是唯一的剩余问题。 通过、eZ430-TMS37157评估套件中的读取器可单独购买、价格与 TI store 中的 RI-ACC-ADR2-10相同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、William、

    我询问了、但找不到该板上天线的器件型号。 但是、我确实遇到了此 E2E 主题、它看起来有很多有用的信息: e2e.ti.com/.../139954
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    拉尔夫...非常感谢! 链接信息最丰富、我将很快发布一个相关问题、您应该一定会阅读、或许可以回答。 他们错过了 SWRA382A、这是 TI 关于 NEOSID 天线比较测试的应用手册。