请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 您好!
1) 1)是否有任何收到的参考原理图、阻抗匹配和史密斯圆图信息?
如果没有、您能否提供正确的 C15、C16、C17、C19、C20值、 C21如图7-1所示。 应用原理图和史密斯图?
2) 2)传输期间 RX_IN1/RX_IN2的状态是什么(Z、开路或...)?
3) 3)接收期间 TX_OUT 引脚的状态是什么(Z、开路或...)?
此致、
Takeo