主题中讨论的其他器件: MSP430FR4133
大家好。
过去几天 、我对 TRF7970A 芯片进行了试验、因为我在 我们的项目中使用它。
我认为我在 TRF7970A 上取得了一些进展。 但是、在某些情况下、我陷入困境。 我在下面解释过;
项目参数:3V3电源、 具有 SS 的 SPI、14443A 和106Kbps
流量;
1.使能芯片(EN=H);
1、铸造软复位和怠速
2.配置芯片状态寄存器
3.配置 ISO 控制寄存器
4.配置稳压器寄存器
5.配置调制器稳压器(13.56MHz 晶振)
6.配置 NFC 目标设备。 寄存器级别 为0x00 (勘误表)
到目前为止、一切都正常。 我是对的吗?
然后、射频通电、CAST REQA。
意见;
在 TX 路径上13.56MHz 正弦信号(使用示波器和 Vpeak-peak 至 peak 5、5-6V arround 观察)
在 REQA 命令之后、我接收到一个来自 TRF 的中断、并且读取 IRQ stat reg。
A.如果天线附近没有标签(Type-A 14443)、我只看到 TX 启动标志(0x80)
b.如果天线附近有一个标签(Type-A 14443)、我只看到 TX 启动和 RX 启动标志。 (0xC0)。 但 RX 通信没有第二个中断。 为什么?
c.当标签靠近天线时、在 Rx 启动(但无中断)后、我读取 FIFO 状态、并且有"2"个数字。 由于 ATQA 响应是2字节、因此可能为 true。 我是对的吗?
d.在 FIFO 寄存器中、有0x04和0x00字节。 这些 ATQA 响应字节吗?
最棒的餐厅