请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
您好、支持团队、
我不熟悉将 CC430与 EM430F6137RF900 板配合使用并对其进行编程、到目前为止、我已经使用 CCSv6测试 CC430的示例代码 RF_TOGGLE_LED_Demo。 提供的示例代码为 Fixed_GT_FIFO (Active_MHz_868)、所有代码都可以正常工作、例如当我按下按钮时、它将发送信号、而另一个 MCU 将接收信号。 我想知道如何修改代码、以便其中一个代码连续传输、而无需按下按钮、另一个代码始终接收? 此外、在发送时、我希望绿色 LED 切换、以便我知道它的发送情况、并且接收时接收器也是如此、绿色 LED 也将切换。 另一件事是、当它未接收到时、我希望它清除绿色 LED 位并打开红色 LED。 下面提供了示例代码、提前感谢您。
#include "rf_Toggle_LED_Demo.h" extern rf_settings rfSettings; unsigned char packetReceived; unsigned char packetTransmit; unsigned char txBytesLeft = packet_LEN; //+1表示长度字节 unsigned char txPosition = 0; unsigned char rxBytesLeft = packet_LEN+2; //+2表示状态字节 unsigned char rxPosition = 0; unsigned char lengthByteRead = 0; unsigned char RxBufferLength = 0; unsigned char TxBufferLength = 0; unsigned char *_p_Buffer = 0; unsigned char buttonPressed = 0; unsigned int i = 0; unsigned char 传输= 0; unsigned char 接收= 0; unsigned char RxBuffer[packet_LEN+2]={0}; unsigned char TxBuffer[packet_LEN]={ 0x00、0x01、0x02、0x03、0x04、 0x05、0x06、0x07、0x08、0x09、 0x10、0x11、0x12、0x13、0x14、 0x15、0x16、0x17、0x18、0x19、 0x20、0x21、0x22、0x23、0x24、 0x25、0x26、0x27、0x28、0x29、 0x30、0x31、0x32、0x33、0x34、 0x35、0x36、0x37、0x38、0x39、 0x40、0x41、0x42、0x43、0x44、 0x45、0x46、0x47、0x48、0x49、 0x50、0x51、0x52、0x53、0x54、 0x55、0x56、0x57、0x58、0x59、 0x60、0x61、0x62、0x63、0x64、 0x65、0x66、0x67、0x68、0x69、 0x70、0x71、0x72、0x73、0x74、 0x75、0x76、0x77、0x78、0x79、 0x80、0x81、0x82、0x83、0x84、 0x85、0x86、0x87、0x88、0x89、 0x90、0x91、0x92、0x93、0x94、 0x95、0x96、0x97、0x98、0x99、 }; void main (void) { //停止看门狗计时器以防止超时复位 WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; //将 PMMCOREV 电平增加到2以实现正确的无线电操作 SetVCore (2); ResetRadioCore(); InitButtonLeds(); InitTimer(); //清理 RX 缓冲 器 rxPosition = packet_LEN+2; while (rxPosition -) { RxBuffer[rxPosition]= 0; } InitRadio(); ReceiveOn(); while (1) { P1IE |= BIT7; //启用按钮中断 _bis_SR_register (LPM3_bits + GIE); __no_operation(); IF (按钮预置) //处理按钮,按->传送 { ReceiveOff(); //按钮表示 TX、停止 RX 接收= 0; TransmitPacket(); buttonPressed = 0; //重新启用按钮按 } if (正在接收) { ReceivePacket(); __no_operation(); } if (!正在传输) { ReceiveOn(); } } void ReceivePacket (void) { rxBytesLeft = packet_LEN + 2;//为附加字节设置最大包长度(leng + 2 ) rxPosition = 0;packetReceivable = 0; __delay_cycles (2800); //等待字节填充 RX FIFO TA0CCR1 = RX_TIMER_PERIOD; // x 周期* 1/32768 = y us TA0CCTL1 |= CCIE; TA0CTL |= MC_2 + TACLR; //启动定时器-连续模式 __bis_SR_register (LPM3_bits + GIE); __no_operation (); TA0CCR1 = RX_TIMER_PERIOD; TA0CCTL1 &=~(CCIE); TA0CTL &=~(MC_3); //关闭计时器 __NO_OPERATION (); } void TransmitPacket (void) { //P3OUT |= BIT6; //发送期间的脉冲 LED P1OUT |= BIT0; txBytesLeft = packet_LEN; txPosition = 0; packetTransmit = 0; 发送= 1; STROBE ( RF_STX ); // Strobe STX TA0CCR1 = TX_TIMER_PERIOD; // x 周期* 1/32768 = y us TA0CCTL1 |= CCIE; TA0CTL |= MC_2 + TACLR; //启动计时器-连续模式 _bis_SR_register (LPM3_bits + GIE); __no_operation (); TA0CCR1 = TX_TIMER_PERIOD; // x 周期* 1/32768 = y us TA0CCTL1 &=~(CCIE); TA0CTL &=~(MC_3); //关闭计时器 // P3OUT &=~BIT6; //在发送 P1OUT &=~BIT0后关闭 LED; } void ReceiveOn (void) { RF1AIES &=~BIT9; RF1AIFG = 0; //清除暂挂的 RFIFG 中断 RF1AIE |= BIT9; //启用同步字接收中断 // TX 之后无线电处于空闲状态,因此选通 SRX 进入接收模式 Strobe (RF_SRX); __NO_OPERATION (); } void ReceiveOff (void) { RF1AIE &=~BIT9; //禁用 RX 中断 RF1AIFG &&~BIT9; //清除暂挂的 IFG RF1AIES &=~BIT9; //切换回同步字 //在对讲机接收数据包时可能会调用 ReceiveOff。 //因此,在发出空闲选通信号后必须清空 RX FIFO //这样 RXFIFO 在接收数据包之前是空的。 选通(RF_Sidle); 选通(RF_SFRX); } ///---------------------------------- // void pktRxHandler (void) // 说明: // 每次发生计时器中断时都会调用此函数。 // 函数通过重新接收状态字节来启动。 每次状态 // 字节表示 RX FIFO 中有可用字节、字节为 // 从 RX FIFO 读取并写入 RxBuffer。 这在 //之前完成 接收到整个数据包。 如果状态字节指示有 // RX FIFO 溢出之前、RX FIFO 被清空。 请参阅 // EM430F6137RF900射频示例用户手册、用于描述此 //流程图 功能。 ///---------------------------------- void pktRxHandler (void){ unsigned char RxStatus; unsigned char bytesInFifo; //哪种状态? RxStatus =选通(RF_SNOP); switch (RxStatus & CC430_State_mask) { CC430_State_RX 案例: //如果 RX FIFO 中有任何内容.... if (bytesInFifo = min (rxBytesLeft、RxStatus 和 CC430_FIFO_Bytes_Available 掩码)) { //更新要接收的剩余字节数 rxBytesLeft-= bytesInFifo; //从 RX FIFO 读取数据并将数据存储在 rxBuffer 中 while (bytesInFifo--){ RxBuffer[rxPosition ]= ReadSingleReg (RXFIFO); rxPosition++; } if (!rxBytesLeft){ 电池组接收器= 1; 接收= 0; lengthByteRead = 0; ReceiveOff(); P1OUT ^= BIT0; //切换 LED1 } } 中断; 默认值: if (!packetReceived)(已接收) { 电池组接收器= 1; } rxBytesLeft = 0; 接收= 0; ReceiveOff(); break; } }// pktRxHandler //----------------- // void pktTxHandler (void) // 说明: // 每次发生计时器中断时都会调用此函数。 该函数启动 // 状态字节。 每当状态字节指示存在 //时 是 TX FIFO 中的可用空间、字节取自 txBuffer 并写入 // TX FIFO、直到整个数据包被写入或 TXFIFO 出现下溢。 // 有关说明 //的流程图、请参阅 EM430F6137RF900射频示例用户手册 此函数。 ///---------------------------------- void pktTxHandler (void){ unsigned char freeSpaceInFifo; unsigned char TxStatus; //哪种状态? TxStatus = Strobe (RF_SNOP); 开关(TxStatus & CC430_State_mask){ CC430_State_TX 案例: //如果有任何要传输的内容。 if (freeSpaceInFifo = min (txBytesLeft、TxStatus 和 CC430_FIFO_Bytes_Available 掩码)) { txBytesLeft-= FreeSpaceInFifo; while (freeSpaceInFifo--) { WriteSingleReg (TXFIFO、TxBuffer[txPosition); txPosition++; } if (!txBytesLeft) { RF1AIES |= BIT9; //数据包结束 TX 中断 RF1AIFG &=~BIT9; //清除 RFIFG9 while (!(RF1AIFG & BIT9));//轮询 RFIFG9以获取 TX 数据包末尾 RF1AIES &=~BIT9; //数据包结束 TX 中断 RF1AIFG &=~BIT9; //清除 RFIFG9 发送= 0; packetTransmit = 1; } } 中断; CC430_State_TX_underflow 案例: STROBE (RF_SFTX);//刷新 TX FIFO __no_operation(); //不要在这里休息! 默认值: if (!packetTransmit)(如果!packetTransmit) packetTransmit = 1; 如果(发送){ if (((TxStatus & CC430_State_mask)= CC430_State_Idle){ 发送= 0; } } 中断; } }// pktTxHandler void InitTimer (void) { P5SEL |= 0x03; //设置 xtal 引脚 LFXT_Start (XT1DRIVE_0); TA0CCR1 = RX_TIMER_PERIOD; // x 个周期* 1/32768 = y us TA0CCTL1 = CCIE; //启用中断 TA0CTL = tassel__ACLK + TACLR; // ACLK 源 } void InitButtonds (void) { //将按钮设置为可中断 的 P1DIR &=~BIT7; P1REN |= BIT7; P1IES &= BIT7; P1IFG = 0; P1OUT |= BIT7; P1IE |= BIT7; //初始化端口 J PJOUT = 0x00; PJDIR = 0xFF; //设置 LED P1OUT &=~BIT0; P1DIR |= BIT0; P3OUT &=~BIT6; P3DIR |= BIT6; } void InitRadio (void) { //设置高功率模式请求使能位以便可以输入 LPM3 //激活无线电使能 PMMCTL0_H = 0xA5; PMMCTL0_L |= PMMHPMRE_L; PMMCTL0_H = 0x00; WriteRfSettings (&rfSettings); WriteSinglePATable (PATABLE_VAL); } /******** *中断服务例程 / #pragma vector=TIMER0_A1_vector __interrupt void TIMER0_A1_ISR (void) { switch (_even_in_range (TA0IV、14)) }{ 情况0:中断; 案例2: if (正在接收) { TA0CCR1 += RX_TIMER_PERIOD; // 16个周期* 1/32768 =~500us pktRxHandler(); IF (电池组接收器) _BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (LPM3_BITS); } 否则 IF (发送) { TA0CCR1 += TX_TIMER_PERIOD; // 16个周期* 1/32768 =~500us pktTxHandler(); if (packetTransmit)(电池组发送) _BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (LPM3_BITS); } 中断; 案例4:中断; //未使用 CCR2 案例6:中断; //保留未使用 案例8:中断; //保留未使用 案例10:中断; //保留未使用 案例12:中断; //保留未使用 案例14:中断; //未使用溢出 } #pragma vector=CC1101_vector __interrupt void CC1101_ISR (void) { switch (__even_in_range (RF1AIV、32)) //确定无线电内核中断的优先级 { 情况0:中断; //无射频内核中断挂起 案例2:中断; // RFIFG0 案例4:中断; // RFIFG1 案例6:中断; // RFIFG2 案例8:中断; // RFIFG3 案例10:中断; // RFIFG4 案例12:中断; // RFIFG5 案例14:中断; // RFIFG6 案例16:中断; // RFIFG7 案例18:中断; // RFIFG8 案例20: // RFIFG9 if (!(RF1AIES 和 BIT9)) //接收到 RX 同步字 { 接收= 1; _BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (LPM3_BITS);//退出活动 } 其他 while (1); //陷阱 中断; 判例22:中断; // RFIFG10 案例24:中断; // RFIFG11 判例26:中断; // RFIFG12 案例28:中断; // RFIFG13 案例30:中断; // RFIFG14 案例32:中断; // RFIFG15 } } #pragma vector=Port1_vector __interrupt void Port1_ISR (void) { switch (__even_in_range (P1IV、16)) }{ 情况0:中断; 案例2:中断; // P1.0 IFG 案例4:中断; // P1.1 IFG 案例6:中断; // P1.2 IFG 案例8:中断; // P1.3 IFG 案例10:中断; // P1.4 IFG 案例12:中断; // P1.5 IFG 案例14:中断; // P1.6 IFG 案例16: // P1.7 IFG _DELAY_CYCLES (1000); //去抖延迟 buttonPressed = 1; P1IE = 0; //通过禁用按钮去抖 P1IFG = 0; _BIC_SR_REGISTER_ON_EXIT (LPM3_BITS);//退出激活 中断; }