This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TX 功率和 RSSI

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, DLP-7970ABP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/788036/trf7970a-tx-power-and-rssi

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件: DLP-7970ABP

您好!

对于我们正在开发的 NFC 应用、我们希望从读取器和标签之间的通道中提取一些路径丢失信息。 具体而言、我们希望能够在传输期间修改发送器功率级别、并在接收时提取接收到的信号强度。 在我搜索具有此功能的 NFC 收发器期间、我遇到了 TRF7970A、它提供2级可编程发射功率和3位精确 RSSI 测量。

不过、理想情况下、我们希望实现至少4级的发射功率以及可能更精细的 RSSI 测量。 您是否有一些想法、我们可以通过这些想法来实现这种粒度? 可能还有另一个芯片我错过了吗?

由于我们目前不具备开发整个射频部分的硬件能力、因此我们将使用 DLP-7970ABP 进行我们的首次开发。 也许有一种替代方法、我们可以执行一些简单的硬件模式、以便轻松集成一个简单的可编程衰减器、从而实现前面提到的那种发射功率粒度?

任何想法都是非常受欢迎的。

谢谢、

Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Jonathan、

    遗憾的是、您所描述的并不是我们能够提供的。 TRF7970A 的功能集是我们在这些方面拥有的最可靠的产品。 此外、我们从未在这些方面遇到过任何疑问、也从未对如何改进 RSSI 或创建更高发射功率级别的选项进行过任何研究、因此遗憾的是、我没有提供任何有关硬件修改的反馈。

    祝您应用顺利!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ralph、

    首先、感谢您的快速响应!

    在这种情况下、我们将继续执行我们目前拥有的内容、并将继续进行您的任何更新。

    当然、我仍然乐于接受来自任何面临类似要求并能够构建定制解决方案的人的想法。

    此致、
    Jonathan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我有相同的问题、想要测量器件和标签之间的路径 LOS。 如果您对此有任何回答,请告诉我!