This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:类型 B 卡仿真- BPSK 调制?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/783884/trf7970a-type-b-card-emulation---bpsk-modulation

器件型号:TRF7970A

您好!

TRF7970A 产品被宣传为一个功能强大的 A 型和 B 型卡仿真器。 它显然具有 ASK 和 OOK 调制的可能性。

但是、我认为 ISO-14443指定 B 类在应答 RFID 读取器时使用 BPSK 调制?

您能否解释一下它将如何充当使用类型 B 的仿真器?

我们能否发送自己的 ATQA 和 ATQB?

感谢您的帮助、

Hugo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    数据表中的 ASK 和 OOK 调制用于作为标签读取器或 P2P 发起方的发送器。 BPSK 调制是对10% ASK 调制的射频场进行的负载调制。

    我们已经测试了 TRF7970A B 类卡仿真与 NFC 标准、以确保它运行良好。

    是的、您可以自定义 ATQA 和 ATQB 响应。