This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:Trf7970A PCB 设计和布局问题。

Guru**** 2564550 points
Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/780435/trf7970a-trf7970a-pcb-design-and-layout-issues

器件型号:TRF7970A

您好 TI 团队,

我们刚刚重新设计了 trf7970A + ST Cortex M3上的读卡器板基座。

您是否能帮助我们检查设计或布局是否 满足我们的设计要求。

1)标签移动速度最大为3.2m/s;

2)标签大小:符合 ISO15693标准的硬币大小;

3)检测距离:约10cm;

标签的移动速度一般低于2m/s,、标签之间的距离将超出 12cm。

如何向您发送方案和 PCB 布局?

非常感谢。

此致!

Johnan、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Johnan:

    我可以进行原理图审阅、但我们不进行布局审阅、您可以参照我们的文档交叉检查布局: www.ti.com/.../sloa139a.pdf

    系统要求具有冒险性、但应该可行。 我们在这段距离内使用信用卡大小的感应器完成了一个 RC 汽车项目、这是成功的。 您需要尝试对天线进行调优以获得高 Q 值、此应用手册将非常有用: www.ti.com/.../sloa241

    请注意、在上述应用程序中、所执行的所有操作都是读取单个块命令。 您所需的命令越多、射频开销就越大、系统工作的可能性就越小。

    至于提供原理图、我将向您发送朋友请求、以便您可以对原理图进行 PM 设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jacobi、

    感谢您的回复。

    很显然、我发现读取标签块时出现了另一个问题、

    我使用单个"Read 称赞"、

    例如,如果标签块数据从0x00开始,则为0x00 0x000x00 0x05。 还可以、读者可以读出它。

    当我将数据从0x00开始更改为0x00 0x00 0x000x00 0x80时、我仍然可以读取它、但只能读取一次、然后 TRF7970A 运行、并且在没有对我的库存请求做出任何回复的情况下、也无法接收 Tx 完整 IRQ。  

    像这样的值不能大于0x80 (bit8无法设置)。


    此致、

    约翰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的 programs.Thx 的错误修复解决了该问题。