This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRF7970A:TRF7970A 超时

Guru**** 2580955 points
Other Parts Discussed in Thread: RF-HDT-DVBB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/783170/trf7970a-trf7970a-time-out

器件型号:TRF7970A
主题中讨论的其他器件:RF-HDT-DVBB

您好专家、

我的客户在向标签(RF-HDT-DVBB)写入命令期间尝试在无响应的情况下实施"超时"处理、  

他们可以利用 IRQ 状态寄存器(0x0C)中的 IRQ_norESP 来实现此目的?

另一个问题是、RF-HDT-DVBB 中 READ_Single_Block、Write_Single_Block 的处理时间最差的情况是什么?

是否有应用手册?  请求模式(非寻址)会影响处理时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takeshi-San、

    无响应 IRQ 仅用于防冲突进程的插槽标记、例如 ISO15693的16插槽防冲突进程。

    它们必须实现一个计时器来处理写入命令的超时。

    对于 TI 应答器的写入块处理时间最差的情况、我们没有任何文档或测试、因为此类规范将在很大程度上因系统而异、因为读取器和标签的天线尺寸、读取器的输出功率、 而命令时的标签距离对时间都有显著的影响。 如果它们处于非常严格的计时要求应用中、则需要自行确定。 或者、它们可以引用我们的示例代码中使用的超时、例如 SLOC297: www.ti.com/.../sloc297