请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 主题中讨论的其他器件:TRF7960A、 DLP-7970ABP
客户希望了解使用这款 Taoglas 天线可以多么轻松地启动和运行此器件
在快速演示中 、他们需要做什么、如果有任何匹配、他们需要做什么?
如果能够 简化工作、我可以使用 TRF7970A 或 TRF7960A。
该演示将仅使用该天线、 并使用几个 HF/NFC 标签、仅显示我可以成功读取它们。