This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2500:CC2500数据包重新发送

Guru**** 2390755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/781086/cc2500-cc2500-packet-retransmitting

器件型号:CC2500

您好!

我想知道是否有办法在不重新填充 TxFifo 的情况下重新传输相同的内容。 换言之、我需要将相同的64字节块传输两倍相同的数据、避免因使用与前一个数据包相同的数据重新填充 TxFifo 而浪费时间和功率。

很明显、如果我设置 Packet_Lenight = 64、用64个字节填充 TxFifo 、并给出 strobe Tx 命令、一切工作正常、我可以重复此序列所需的次数。

我希望:

第一次:设置 Packet_Lengight = 64、用64字节填充 TxFifo 、然后给出 strobe Tx 命令

第二次: 发出 STROBE Tx 命令(或简单的命令序列)、以便第一次重新传输相同的数据包

您是否认为这是可能的?

非常感谢

Giuseppe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须再次将同一数据包写入 FIFO 才能发送。 换言之、您必须重复步骤1才能重新传输、这样做就不可能更轻松了。