请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TRF7970A 您好!
我的客户希望使用 TRF7970A 设计 具有 MCU 和电子纸显示屏的 RF-ID 标签。
MCU 和 电子纸显示屏的功耗将为150mW。
请帮助检查在没有外部输入电源的情况下是否可以实现。
谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.