主题中讨论的其他器件:Energia、 MSP430F5529、 MSP430G2553、 TRF7970A、 MSP-EXP430G2ET、 CC3200、 UNIFLASH
我想使用 Energia 将 DLP 模块与 MSP430 LaunchPad 连接、但没有从任何地方获得任何帮助该文档也不是对 TI 模块感到厌倦、请提供帮助、我还想将其堆叠到 TFT 显示屏上、以帮助我使用
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想使用 Energia 将 DLP 模块与 MSP430 LaunchPad 连接、但没有从任何地方获得任何帮助该文档也不是对 TI 模块感到厌倦、请提供帮助、我还想将其堆叠到 TFT 显示屏上、以帮助我使用
Neeraj、您好!
我们的器件常见问题解答 :http://www.ti.com/lit/pdf/sloa246中标记了可用的软件配套资料选项
我注意到、我们没有真正提到 MSP432、这是我们末尾的一个小错误 MSP-EXP432P401R LaunchPad 由以下应用手册提供的固件包提供支持: http://www.ti.com/lit/pdf/sloa227
您提到了 MSP430和 MSP432、因此我不知道您拥有什么硬件、但其中一个参考应该可以让您快速运行。
Neeraj、您好!
不可以、DLP-7970ABP 是用于 TRF7970A IC 的评估套件、TRF7970A IC 是一款 NFC 收发器、可处理通信的射频部分、并具有一组用于控制器件模式的内部状态机和一个用于数据传输的 FIFO。 有关如何实际使用 TRF7970A 的所有智能都必须来自必须运行软件堆栈的主机 MCU、以使用读取标签所需的协议来处理器件配置、时序、数据包结构和应用的实现。 我们为一些不同的 MCU (MSP430G2553、MSP430F5529和 MSP432P401R)提供完整的软件解决方案、以提供一个起点、其中的 NFCLink 软件栈(针对 MSP430F5529和 MSP432P401R 提供)设计为可移植到其他器件。
Neeraj、您好!
针对 MSP-EXP430G2ET 的示例 http://www.ti.com/lit/zip/sloc297 将是一个合适的选项、具体取决于您需要的数据。 如果它只是来自 ISO15693等设备的原始标签数据、则该固件易于配置以转储 UART 数据。
如果您需要来自智能手机标签的 NDEF 数据、则需要努力调整 NFCLink 设置(MSP432P401R 中使用的设置)应用程序的运行方式、以生成连续的数据流、而不是一次性读取。
Neeraj、您好!
[引用用户="Neeraj Hebbar"]
将 dlp7970与 cc3200sf-launchxl 配合使用
NFC 工具进行通信?
[/报价]
理论上、但您需要执行大量的软件移植、这将非常复杂。 这不是一个解决方案、除了有关如何移植的一些提示外、我们还提供了很多支持。
通常、对于 WiFi、您可以考虑以下 TI 设计: http://www.ti.com/tool/TIDM-TM4C129XNFC