请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650 下午好。
一段时间前、我使用 CC2650微控制器开发了一个适用于物联网的项目。 整个电路工作正常、但为了使工业化、我们需要在 ANATEL 进行认证、该机构在巴西负责此项服务、不仅负责 IC CC2650、还负责所有设备。
为此,我们必须创建用于这些测试的软件,该软件占用给定信道的整个射频频带大约15到20分钟(不间断),因此实验室分析仪可以测量所有需要。
我需要的是一个能够传输的软件、它占用了通道上的所有射频频带、我可以将其包含在测试软件中以进行认证批准。 您有什么可以帮助我的(纸张、软件)吗?
谢谢!