Other Parts Discussed in Thread: TRF7970A, TRF7960A
主题中讨论的其他器件: TRF7960A
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我在标签和 TFR7970A 之间传输时遇到问题。
我使用 CC26X2R 和 TRF7970A 来执行 NFC ISO 14443A-3。
当 MCU 发送 REQA 命令(IRQ 状态为 qual TX 完成)并且当我接收到分析器时、IRQ 状态等于 Rx 完成)处于空闲状态。
但是在 READY 1 模式中 、当 MCU 为防冲突发送命令(IRQ 状态为 qual TX 完成)、但是我还未接收完成并且在我有协议错误之后。
有什么想法?
此致、
Sidi