This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS3705:在何处查找 RI-ACC-ADR2-10电路板上固件的最新源代码

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/933499/tms3705-where-to-find-latest-source-code-for-the-firmware-on-the-ri-acc-adr2-10-board

器件型号:TMS3705

您好!

我使用 的是 RI-ACC-ADR2-10无线套件、遇到了通信问题、其中读取器板返回我认为是错误消息的内容、即以"E2"代替预期的起始字节"01"进行应答。 发送意外字符也会锁定电路板、需要重置读取器 CPU 以解锁。

我唯一可用的源代码是 v1.0、电路板上提供的固件是 v2.10。

v1.0源代码不能让您深入了解 E2消息、也没有我找到的文档提到这些消息。 根据 v1.0源代码、所有意外字符、在 UART 之后复位缓冲区的空闲时间为10ms、这应该是稳健的。

我已使用 v1.0固件映像(PaLFI Power_RFM.hex)对 CPU 进行重新编程、但它似乎与无线通信不兼容。 将"PALFI 演示 GUI" v1.03与读取器固件 v1.0一起使用、在读取页面时始终给出响应"01010001"。

恢复 v2.10读取器固件可恢复正确的无线功能。

要继续尝试解决我的问题、我需要最新的读取器固件源代码、看起来是 v2.10。

或者、与 v1.0读取器固件配合使用的"PALFI 演示 GUI"版本会有所帮助。 我认为主机到读取器协议已经发生了足够的变化、使"PALFI 演示 GUI"的版本与 v1.0读取器固件不兼容。

此致、

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    我在 TI.com 上了解的最新软件是 :http://www.ti.com/lit/zip/swrc165

    出于某种原因、"旧"文件夹为较新版本。 这可能会为您提供所需的一切。 请看一下并告诉我。 我在这里看到了1.3版和1.4版。

    如果这还不够、您可能需要等待几天、因为设备专家会更好地了解可用的设备目前已不在办公室。