This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2662R-Q1:静态电流

Guru**** 682330 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2662R-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1253110/cc2662r-q1-quiescent-current

器件型号:CC2662R-Q1

您好、TI 专家。

我可以知道  CC2662R-Q1的静态电流吗?

我在数据表中找不到它。

期待您的回复。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chia:

    找我团队中的某个人来协助您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chia、您好!

    静态电流取决于器件的配置和功能用法。 如果您查看数据表的第8.5节、就会看到一个有关内核电流消耗、外设电流消耗和传感器控制器引擎消耗的部分。 因此、根据您的特定应用的配置、您可以在表中确定您使用的模式和功能、并计算设置的静态电流。 例如、如果某个特定应用需要使用一个 UART 和 一个 I2C 接口、那么我们可以按如下方式估算空闲电流消耗。

    空闲模式下的内核= 675µA μ A

    空闲模式下的射频内核= 210.9µA μ A

    空闲模式下的 UART 接口= 167.5µA μ A

    空闲模式下的 I2C 接口= 10.8µA μ A  

    总空闲电流消耗= 1.064mA

     

    如果您有任何进一步的问题、请告诉我。

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    不好感谢你的评分