This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP-CC2652PSIP:如何设置10dBm 放大器;CC2652PSIP 和放大器的20dBm 功率放大器;CC2652P7 MCU

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2652PSIP, CC2652P7, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/other-wireless-group/other-wireless/f/other-wireless-technologies-forum/1469272/lp-cc2652psip-how-to-set-10dbm-20-dbm-power-amplifier-for-cc2652psip-cc2652p7-mcus

器件型号:LP-CC2652PSIP
主题中讨论的其他器件:CC2652PSIPCC2652P7SysConfig

工具与软件:

您好!

我今天在这里问我如何设置 Launchpad 中的10dBm 功率放大器- CC2652PSIP

我还需要有关如何在 CC2652P7 MCU 中设置20dBm 功率放大器的信息

 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumaravel:

    以下是 CC2652P7 +20 dBm 权变措施的完整评价、您可以参考:  

    https://e2e.ti.com/f/1/t/1274602 
    https://e2e.ti.com/f/1/t/1268628 

    CC2652PSIP 数据表 说明该器件的最大输出 TX 功率为+10dBm、SDK 示例中支持该功率。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否附上 TI 专有射频 CC2652PSIP 具有+10dBm 输出 TX 功率配置的 SDK 示例代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kumaravel:

    不针对专有射频 PHY 验证高 PA 操作、因为射频参数变化太大、在2.4GHz 下允许更大的 TX 输出值。  您会发现、这对于任何 SimpleLink 连接2.4GHz 频段 P 型器件的专有射频设置都是类似的。 因此、SDK 或 Smart RF Studio 7均不支持+10dBm 运行功率。  如果您可以在专有射频示例中使用 BLE 或 IEEE PHY (可从 SysConfig 文件中选择)、则会发现 High PA 可用并且可以选择+10dBm。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们已经完成了硬件部分、我们的要求是仅使用专有射频。 所以、请指导我们如何为具有10dBm 功率的 CC2652PSIP 和具有20dBm 功率的 CC2652P7实现专有射频高 PA。 由于数据表的任何行中都没有提到 SDK 或 Smart RF Studio 7均不提供高 PA "+10dBm 运行"。

    此致、

    Kumaravel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否参考了 相关的 E2E 主题?  以下是 ti_radio_config.c/h 文件的示例、这些文件使用+10dBm 功率表、而不是+20dBm。

    e2e.ti.com/.../5353.ti_5F00_radio_5F00_config.c
    e2e.ti.com/.../5353.ti_5F00_radio_5F00_config.h

    此致、
    Ryan