This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS735-Q1:当从3.3V 切换至1.8V 时、输出电压会在 Vin 上饱和

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, LMK3H0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1392259/tps735-q1-output-voltage-saturates-to-vin-when-switching-from-3-3v-to-1-8v

器件型号:TPS735-Q1
主题中讨论的其他器件:USB2ANYLMK3H0102

工具与软件:

这里是我的电路、此电路为时钟发生器 LMK3H0102供电、通过~65 mA。 我通过使用由 USB2ANY GPIO (LDO_CNTRL_0和 LDO_CNTRL_1 )驱动的 MOSFET 获得基于软件的 VOUT 控制。 我的板上有32个这样的电路、可为32个独特的站点供电。 在一些没有负载的站点(未安装 LMK3H0102)上、当我从3.3V 变为1.8V (甚至2.1V)时、输出会饱和至 VIN (5V)。 但当我从1.8V 移动到3.3V 时、它会按预期工作。  

对可能发生的事情有什么意见吗? LDO 是否需要最小负载电流才能正确切换 VOUT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    您能否分享完整的原理图? 无法看到 LMK3H0102 连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ishaan、

    它在这里。 尝试在空载的情况下切换 LDO VOUT 是问题所在。 我正在验证我的控制逻辑、但插座中没有器件、导致 LDO 几乎没有负载。 将 LMK3H0102部件放入插槽后、便没有出现此问题。 这使我想知道该 LDO 是否需要最小负载电流才能运行。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    该器件的最小 Iout 为0 、无需最小负载即可运行。 当 Q3关断时、输出饱和。 这是因为超出了 FB 引脚的绝对最大额定值。 它不应超过1.6V、但对于2.1V 和1.8V 的设置、由于快速旋转的 FET 使反馈分压器"R2"中的电阻在 Vout 可以稳定到设定值之前变化得快得多、因此 V_fb 高于该值。 您可以在 FET 的栅极放置 RC 滤波器、缩短 FET 通过 GPIO 信号导通时间、这样 V_fb 就不会突然上升到其最大值以上。