您好~
我想让 tisdk Linux 映像用于 BBAI。
我尝试将 tisdk 作为此链接 构建为 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/docs/06_03_00_106/linux/Overview_Building_the_SDK.html#:~:text=Using%20source%20package%20snapshot
Check Alignment of PHs>$ git clone git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git get_build_sources.sh tisdk $ CD tisdk $./oe-layertool-setup.sh source_pkg_list.txt -f configs/processor-sdk-<version>-config.txt $ mkdir 下载$ CD 下载$#假定 src 文件下载到$home/Downloads $ tar xvf $home/downloads/<target-board>linux-sdk---sw-build#.cc#.src-linux-builds.#.ap-builds.#.ap-cc#.#.ap-cc#.ap-cc#.ap-cc#.#.ap-cc#.ap-cc-cc#.#.ap-cc-v-v-v-v-cc#.#.#.#.ap-cc#.ap-cc#.#.ap-cc-v-v-v-v-v-v-v-v-cc#. Bitbake Arago-core-tisdk-bundle
但我遇到了这个错误...
错误:LZ4-1_1.8.2-r0 do_fetch:fetcher 故障:即使从上游也无法在分支主控主机中找到修订版 b3692db46d2b23a7c0af2d5e69988c94f126e10a
错误:LZ4-1_1.8.2-r0 DO 提取:URL 的提取失败:'Git://github.com/lz4/lz4.git'。 无法从任何源获取 URL。
错误:LZ4-1_1.8.2-r0 DO:函数失败:base_DO:fetch
-----
尽管我尝试了以下其他方法,
$ git 克隆 git://arago-project.org/git/projects/oe-layersetup.git tisdk $ CD tisdk $。/oe-layertool-setup.sh -f 配置/处理器-SDK/processor-SDK-<version>-config.txt $ CD build $。conf/setenv $导出工具链_path_ARMMV7=$home/gcc-arm-8.3-2019.03-x86_64 arm-linux-gathere-machine-export=8.3$8.3-am-am-builds-ag-export_ag-export_ag-export_am-export_ag-export_ag-export=8.3-a_ag-ex-ex-ex-am-export_ag-ex-ex-8.3-a_ag-ex-8.3-be-ag-8.3-ai-v-ex-
打印出另一个错误...
错误:ISO-codes-4.1-r0 do_fetch:fetcher 故障:获取命令导出 pseude_disabled=1;导出 DBUS_Session_bus="UNIX:path=/run/user/1000/bus";导出 SSH_AGENT_AUTH_SOSSE=""/run/1000/user-00.06.xx/soft-process/linux-remoti/sdb-remote-builde-linux-build/soft-build/linux-build/v-build/v-build/v-linux-builde-v-nat/v-not-/v-not-v-/v-/v6.106-premoti-linux-linux-model-/v-v-nexch/v-v-v-v-/v-v-v-v-/v-/v-mode-v-mode-v-linux-/v-/v-/v-/v-/-/v-/-/v-/v-/v-/vdmp-nexch/v-nexch/-/ git2_salsa.debian.org.iso-codes-team.iso-codes.git.tar.gz
gzip:stdin:文件意外结束
tar:子项返回状态1.
tar:错误不可恢复:正在退出
错误:iso-codes-4.1-r0 do _fetch: fetcher failure for URL:'Git://salsa.debian.org/iso-codes-team/iso-codes.git;protocol=http'。 无法从任何源获取 URL。
错误:ISO-codes-4.1-r0 DO:函数失败:base_DO:fetch
我认为我必须修改某些文件中的 git 链接。 但我不知道如何解决这个问题。
我该怎么办?