This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726.

Guru**** 1472595 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5726, AM5748, AM5746
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1071295/am5726

线程中讨论的其他部件:AM5726AM5748AM5746

我要使用 AM5726处理器。 我需要六个以太网:我要使用两个千兆位以太网,使用四个来自 PRU-ISS 的以太网。 但当我尝试配置六个以太网时,PinMux 工具出错。 我有针脚冲突。 AM5726可以同时使用六个以太网吗? 还是我必须使用另一个处理器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞尔吉  

    PRU 引脚与 GMAC 进行了大量的混合。 因此,您将无法同时启用4xMII+2GMAC。  

    此致

    华普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的理解。 AM5746/AM5748怎么样? 有关说明,请参阅“1端口10/100/1000, 2端口1Gb 交换机,4端口10/100 PRU EMAC,6端口10/100 PRU EMAC

    但是,PinMux 工具只允许我配置一个 PRU0 MII,为什么? 是否可以配置4xPRU-MII+2GMAC? 同时?