请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM5746 TI 专家:您好!
请允许我确认以下问题。
[问题]
我正在使用 AM5746和 TPS6590379对 syetem 进行解压。
我想用一个小型锂电池来备份 RTC。
AM5746和 TPS6590379都具有 RTC 功能。
但是,AM5746似乎没有只有 RTC 模式, TSP6590379的休眠电流可能为120uA,因此我认为 AM5746和 TPS6590379的 RTC 不能用于电池备份模式。
正确吗? 或者,您可能有 RTC 备份的解决方案。
如果是这样,我将拥有 I2C 或 SPI I/F 的外部 RTC IC