This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5746:用于 AM5746 &amp 的 RTC 备份;TPS6590379系统

Guru**** 1472595 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5746
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1074886/am5746-rtc-backup-for-am5746-tps6590379-system

部件号:AM5746

TI 专家:您好!

请允许我确认以下问题。

[问题]

我正在使用 AM5746和 TPS6590379对 syetem 进行解压。

我想用一个小型锂电池来备份 RTC。

AM5746和 TPS6590379都具有 RTC 功能。

但是,AM5746似乎没有只有 RTC 模式, TSP6590379的休眠电流可能为120uA,因此我认为 AM5746和 TPS6590379的 RTC 不能用于电池备份模式。

正确吗?  或者,您可能有 RTC 备份的解决方案。

如果是这样,我将拥有 I2C 或 SPI I/F 的外部 RTC IC

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, SoC RTC 不能由一块小型锂电池供电,这是对的。  我也会向 PMIC 团队表示支持。

    此致,

    凯尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好, 卡斯蒂利-桑,

    感谢您的快速响应。

    我将等待 PMIC 团队的回复。

    此致,

    田中宏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    凯尔/ Hiroshi,

    对此事迟迟未作答复表示歉意。 另外,不建议使用锂电池为 TPS65903x 的 RTC 供电。

    此致,

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex San:

    感谢你的回复。

    我将使用外置 RTC IC 和锂电池。

    此致,

    田中宏