This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6745:断电期间 GPIO 引脚3.3V 泄漏现象

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1074614/tms320c6745-phenomenon-of-3-3v-leakage-from-gpio-pins-during-power-down

部件号:TMS320C6745

您好,

几个 GPIO 引脚,包括 GP1[1],具有3.3V 设置的内部上拉。
当3.3V 电源在断电期间关闭时,这些 GPIO 引脚会立即降至0V,但在大约100毫秒后,在3.3V 电源线下降后,会看到几百 mV 的弹出电压。

问题1: 这是预期行为吗?
问题2: 这种现象是否是由3.3V 电源造成的泄漏?

此致,
UNA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其余的芯片电源是否也已关闭?  这可能是预期行为,因为 IO 可能由内部电路驱动,直到这些电路的电源过低。  当3.3V IO 电源随着上拉而接管时,即当3.3V 下降时,您看到引脚上的轻微电压。

    此致,

    詹姆斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,詹姆斯,

    感谢你的回复。

    根据数据表中的断电顺序步骤,所有芯片电源均已关闭。
    据我了解,C674x 在断电顺序下会看到3.3V IO 电源降级到 IO 针脚。

    此致,
    UNA