This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSICE3359.

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSBIOS, TMDSICE3359
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1077834/tmdsice3359

“线程”中讨论的其它部件:TMDSIC3359SysBIOS

您好,

我正在使用 TMDSIE3359尝试刷新 SPI 内存中的应用程序。

我连接了 J5的引脚1和2,并使用 CCSv6启动了“isdk_SPI_flasher.out”:之后,我从控制台选择了 Flash -->应用程序[0x20000],并按照控制台的说明,将“.bin”文件[从菜单“工具-->加载内存]上载到地址0x80100000。

上传后我选择了“0”,但“闪存写入操作”尚未开始。 为什么? 从“工具”-->“加载内存”上传“.bin”文件是否正确?