请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TDA4VM software-dl.ti.com/.../UFS.html
按照说明文件中的说明进行操作。 操作系统启动日志包含“CDNS-ufshcd 4e840.UFS”和“SCSI 0:0:0”等信息。
工具 UFS-utils 读取/dev/BSG/UFS-BSG 并正常获取配置信息。
但没有像 sda 和 sdb 这样的块设备。 请确认主板是否与 sda 和 sdb 设备集成;如果没有,是否可以通过外接卡连接到主板,以及需要哪些接口外围设备。