This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6201:TMS320C6201的编译器

Guru**** 663810 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1080348/tms320c6201-compiler-for-tms320c6201

部件号:TMS320C6201

大家好,团队

我们希望您能在下面就我们客户的咨询提供帮助。

1.我们需要编译器支持或建议,以便编译器用于构建现有 TMS320C6201控制器的文件。
在我们现有的体系结构中,HPI 用于连接 PCI matchMaker 控制器 S5933。我们可能还需要有关支持 PCIe 和以太网的控制器的建议,而无需 HPI。 这将有助于我们根据自身需求进行比较并做出决定。

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo,

    请注意,不建议按照产品页面的说明对新设计使用 C6201,我们将无法回答有关此设备硬件或软件的问题。 如果此部件的硬件和软件资源仍然存在,可以在产品页面上找到它们:
    https://www.ti.com/product/TMS320C6201

    另一个注意事项:我不确定旧版 DSP/BIOS 是否支持 C6201:

    https://software-dl.ti.com/dsps/dsps_registered_sw/sdo_sb/targetcontent/bios/index.html

    上次发布列表的发行说明 C62x 系列的其他成员,但不包括6201。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    我们收到了客户的反馈。

    感谢您对第一个问题的回答。 我还想获得您对我下面复制的第二个问题的意见,

    在我们现有的体系结构中,HPI 用于连接 PCI matchMaker 控制器 S5933。我们可能还需要有关支持 PCIe 和以太网的控制器的建议,而无需 HPI。 这将有助于我们根据自身需求进行比较并做出决定。

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Danilo

    自1997年推出 C6201设备以来,我们没有任何其他指南来指导新型控制器如何使用这款非常旧的设备。  由于 Nick 强调我们不支持此设备,因此不建议用于新设计(如产品文件夹中所列),因此我们无法提供有关此主题的任何其他指导。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo,

    我已将您的最新回复转换为 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1081294/please-suggest-a-processor-with-pcie-and-ethernet-support 上的新问题 。 请使用任何其他详细信息来回应该线程(例如,如果客户更喜欢运行 Linux,RTOS,裸机的处理器,如果有任何其他系统设计考虑因素,如果他们正在寻找通用以太网或特定网络协议等)。 我已将此线程分配给我们的 Sitara 处理器营销联系人。 如果不同的设备系列对客户的应用更有意义,他们可以将您的线索发送给相应的团队。

    此致,

    尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尼克您好,

    非常感谢您将客户的咨询重新发布到 Sitara 处理器论坛。

    此致,

    丹尼洛