线程中讨论的其他部件:ADS52J65, XEVMK2LX, ADS52J65EVM
大家好,我对 66AK2L6和 ADS52J65有几个问题。
66AK2L06是否仍处于活动状态?它是否将在未来几年内推出?
正式活跃,但:
-指向 TI 网站上某些文档的链接不起作用- 文件在~1年前被删除。
另一件事是,一些站点将 XEVMK2LX EVM 标记为“停产: 计划报废,制造商将停产。”
是否为66AK2Lx SoC 计划了新的 EVM?
XEVMK2LX EVM 能与 ADS52J65EVM 配合使用吗?
我们希望对该解决方案进行有效评估,因为我们需要使用以下参数设计数据采集系统:
- 8通道16位同时采样,最小为10ms/s
- 通过千兆位以太网或 USB3.0连接到 PC
- 如果可能,请尽量避免使用 FPGA
因此,ADS52J65 + 66AK2L06对我们来说似乎是一个完美的解决方案。
祝你度过美好的一天!
达米安