请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TDA2E 主席先生,你好,
1.
我有两个项目,希望使用同一个处理器,
两个项目使用不同的图像传感器输入接口,一个是 MIPI 2-Lane/4-lane,另一个是 Parallel (DVP)。
TDA2E 能否同时支持 MIPI 和 DVP 接口?
2.
TDA2E 能否支持 USB3.0以输出图像传感器原始数据和 YUV 数据?
如果 TDA2E SDK 可以支持 UVC 协议抛出 USB3.0连接器,则该连接器应该很好。
谢谢
罗尼。