请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:AM4378 对于我们的其中一款产品,我们希望使用AM4378芯片,该芯片具有高达1000Mbit的EMAC,带2端口交换机
如果我们使用两个端口将信息从一个端口路由到另一个端口,我们还使用一个端口与AM4378芯片通信:
我们能否做到这一点?或者,我们的想法是使用2端口EMAC来使用两个仅与AM4芯片通信的以太网端口,而不是外部数据的路由/交换?
-在这种情况下,您是否建议使用外部交换机?
-执行此路由/交换活动时,AM4 CPU上的负载是否会增加? 与使用一个以太网端口和可选的一个以太网+一个工业以太网端口相比,CPU上的负载将增加多少?