This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:AM4378 EMAC 2端口交换机使用

Guru**** 1478875 points
Other Parts Discussed in Thread: AM4378
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1087402/am4378-am4378-emac-2-port-switch-usage

部件号:AM4378

对于我们的其中一款产品,我们希望使用AM4378芯片,该芯片具有高达1000Mbit的EMAC,带2端口交换机

如果我们使用两个端口将信息从一个端口路由到另一个端口,我们还使用一个端口与AM4378芯片通信:

我们能否做到这一点?或者,我们的想法是使用2端口EMAC来使用两个仅与AM4芯片通信的以太网端口,而不是外部数据的路由/交换?

-在这种情况下,您是否建议使用外部交换机?

-执行此路由/交换活动时,AM4 CPU上的负载是否会增加?  与使用一个以太网端口和可选的一个以太网+一个工业以太网端口相比,CPU上的负载将增加多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    在双MAC模式下运行时,下游端口独立运行,无法直接共享数据。

    在交换机模式下运行时,下游端口以合作方式运行,并能够直接共享数据。

    鉴于网络拓扑,流量模式,流量类型等涉及的变量很多,我无法明确评论CPU的影响。但是,我可以说,在CPSW的情况 下,交换机功能主要在硬件中实现。 CPU开销被视为 以太网集成 过程的一部分。