This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VM: X11设置

Guru**** 657930 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1085999/tda4vm-x11-settings

部件号:TDA4VM

您好! 我在 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/106.9211万/tda4vm-srv-demo-change-different-angles-cost-too-much-time/3959480?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=num_views#3959480上395.948万上找到395.948万找到 了视频,作者在那里运行TI演示(VX_app_srv_FileIO)。 您能否告诉我他们可能是如何在屏幕上实时运行演示的? 我们有相同的TDA4平台,但通过SSH连接到机器,我们还没有找到一种有效的方法来启动X11。 即有两个主要问题:

  1. 他们是安装X11还是只是将显示器连接到主板?
  2. 如果它们连接了X11,如何使用SDK预配置或独立地将X11库添加到Arago UNIX系统本身

提前感谢您的回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wang,

    默认情况下,我们的PSDK中不支持X11。 在我们的Linux PSDK中,我们使用Wayland/Weston在显示器上显示,如果您想了解更多信息,我建议您查看此页面: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-linux-jacinto7/08_01_00_07/exports/docs/linux/Foundational_Components/Graphics/Graphics_and_Display.html?highlight=weston#introduction

    对于用于RTOS PSDK的VX_APP_srv_FileIO VISION应用演示, 我认为我们直接使用位于Wayland/Weston下的DRM模块与显示器交互。 我必须得到确认。  

    此致,

    佐藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了两种方法:
    1)默认情况下,使用DRM-后端运行Weston,但需要显示连接到TDA4平台,因为使用ssh我们必须指定tty
    2)构建XWayland (https://wayland.freedesktop.org/xserver.html),但讽刺的是,它需要劣质X11,而据我所知,它不支持使用TI-SDK (e2e.ti.com/.../am5749-arago-build-with-x11)5749)的Arago操作系统

    我没有尝试使用fbdev-backend和wayland-backend,这也很有用,但有一个有趣的地方: VX_app_srv_FileIO实际上使用位于Wayland/Weston下的DRM模块与显示器交互,我们必须查看默认后端以实现主要目的-使用ssh实时运行我们的演示图形

    那么,我的问题是,是否可以使用  SSH实时显示应用程序输出,但不使用连接到TDA4的显示器来运行VX_app_srv_FileIO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此,我们创建了用于屏幕共享的套接字选项(JpegLib压缩以实现高速),并添加了更改摄像机位置的交互式方法。 它的成本约为10-15mce2e.ti.com/.../res.mp4