This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6726B:使用Blackhawk 560v2USB

Guru**** 684850 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1090263/tms320c6726b-with-a-blackhawk-560v2usb

部件号:TMS320C6726B

您好,

你好。

我们的客户有以下关于带有Blackhawk 560v2USB的TMS320C6726的问题。 您能帮我们吗?

我目前正在尝试使用Blackhawk 560v2USB探头连接到TMS320C6726,但我使用的CCS版本似乎不支持该组合。 您能告诉我我应该使用什么版本的CCS吗? 适用于Linux或Windows

无法为您提供屏幕截图,但我正在Linux和Windows上使用CCS v 10.3 .1.0.0003万。 问题是当我尝试(自动或手动) CCS不能识别TMS芯片和我正在使用的Blackhawk探头,但它似乎想要旧版本的Blackhawk (我认为是510L或510W)。 那么,TMS320C6726在CCS10中是否不再受支持,我是否应该尝试使用较旧的版本? 如果是,是哪一个?

顺便说一句,我认为所有驱动程序都已安装,但以防万一,如何验证是否已安装必要的驱动程序?


此致,

Cedrick