请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TMS320DM8168 大家好,
我想知道 TMS320DM8168CCYG2是否是BCYG2的直接替代产品,BCYG2 在2015/2016年2016年停产。
此外,TMS320DM8168CCYG,CCYG2和CCYGH之间有何区别?
我可以在 数据表的第321页找到CCYCG,CCYCG2的详细信息,但似乎不完整,因为我无法在CYGH上找到'H'。
您能为您提供帮助吗?
谢谢你。
此致,
马文