This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320DM8168:OPN差异

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1096896/tms320dm8168-opn-differences

部件号:TMS320DM8168

大家好,

我想知道 TMS320DM8168CCYG2是否是BCYG2的直接替代产品,BCYG2 在2015/2016年2016年停产。

此外,TMS320DM8168CCYG,CCYG2和CCYGH之间有何区别?  

我可以在  数据表的第321页找到CCYCG,CCYCG2的详细信息,但似乎不完整,因为我无法在CYGH上找到'H'。

您能为您提供帮助吗?

谢谢你。

此致,

马文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

     首先, 我们不再在E2E论坛上提供对此设备的直接支持。  您可以在E2E论坛中搜索以前讨论的存档帖子,这些帖子可能有助于解决您的问题。

    按照产品页面上的建议,请随时联系 其中列出的第三方以获得额外支持。

    对此造成的不便和缺乏指导,我们深表歉意。

    [报价userid="51.0099万" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/109.6896万/TMS320DM8168-opn-differences "]8168 "]如果 TMS320DM8168CCYG2是用于取代BCYG2  (2015年/2016年报价)的备用产品。[/EOL]

    C是硅版本2.1 ,B是硅版本2.0。 C将作为B的直接替换件  

    我认为这是速度差异。 请参阅下文。  

    8168 "]

    我可以在  数据表的第321页找到CCYCG,CCYCG2的详细信息,但似乎不完整,因为我无法在CYGH上找到'H'。

    [/引述]

    请参阅下面和数据表。