部件号:66AK2E05
您好,
如何计算Keystone II器件的"DDR3 Interface–Registers"和Keystone II EVM上的测试/调试?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
部件号:66AK2E05
您好,
如何计算Keystone II器件的"DDR3 Interface–Registers"和Keystone II EVM上的测试/调试?
DDR3接口–Keystone II器件的寄存器计算和Keystone II EVM上的测试/调试。
初见即读的文档:
先决条件:
[例如,Micron,Samsung等公司的DDR3内存
用户可以从任何品牌中选择记忆;但是,在这里,让我们来看看
MT41K512M16,带Micron生产的1600 MTS速度级。 因此,请从Micron网站下载相应的数据表,如下所示。
了解DDR3内存的外观的示例部件
已计算寄存器值的DDR3内存列表。
顺序:
如果DDR3内存是列表中的一个,请执行以下步骤
SDRAM和PHY配置 |
|
注册 |
|
DDR_TERM |
RZQ/4 |
动态ODT |
禁用ODT |
SDRAM_DRIVE |
RZQ/7 |
CAS_write_latency |
CWL = 8 |
窄型模式 |
64位总线宽度 |
ECC字节 |
启用 |
CAS_LACT_延迟 |
CAS = 11. |
IBANK |
8插槽SDRAM |
EBANK |
单列-仅使用ce0 |
页面大小 |
1024字页-10列位 |
地址镜像 |
关闭地址镜像 |
PHY数据Zo |
RZQ/6 = 40欧姆 |
PHY ACCC Zo |
RZQ/7 = 34欧姆 |
PHY ODT |
RZQ/4 = 60欧姆 |
DDR3或DDR3L |
DDR3 |
刷新配置 |
|
已选择 |
|
INITREF_DIS |
正常操作 |
SRT |
扩展温度范围 |
ASR |
手动自刷新 |
PASR |
完整阵列 |
refresh_period -正常 |
7.81 |
Refresh_period - Ext. Temp |
3.91 |
EMIF配置寄存器值 |
||
SDRAM寄存器 |
地址(十六进制) |
值(十六进制) |
DDR_SDTIM1 |
2101.0018万 |
2EDD34FB |
DDR_SDTIM2 |
210.1001万C |
0.0001万EB5 |
DDR_SDTIM3 |
2101.002万 |
96BDFFB7 |
DDR_SDTIM4 |
2101.0028万 |
587F19FF |
DDR_SDCFG |
2101.0008万 |
6200CE62 |
DDR_SDRFC (正常) |
2101.001万 |
0.003万D3 |
DDR_SDRFC |
2101.001万 |
0.1869万 |
DDR_ZQCFG |
21.01万C8 |
7007.32万 |
PHY配置寄存器值 |
||
SDRAM PHY寄存器 |
地址(十六进制) |
值(十六进制) |
DDR3_PGCR0 |
232.9008万 |
A8000E3F |
DDR3_PGCR1 |
23.29万C |
0080C487 |
DDR3_PGCR2 |
23.2908万C |
00F07A12. |
DDR3_PLLCR |
232.9018万 |
0001C000 |
DDR3_MR0 |
232.9054万 |
0.0001万C70 |
DDR3_MR1 |
232.9058万 |
0.0006万 |
DDR3_MR2 |
23.2905万C |
0.0098万 |
DDR3_MR3 |
232.906万 |
0万 |
DDR3_DTPR0 |
232.9048万 |
9D9CBB66 |
DDR3_DTPR1 |
23.2904万C |
3286.84万 |
DDR3_DTPR2 |
232.905万 |
5002D200 |
DDR3_PTR0 |
23.2901万C |
42C2.159万 |
DDR3_PTR1 |
232.902万 |
D0.5612万C0 |
DDR3_PTR2 |
232.9024万 |
0.0083万 DEF |
DDR3_PTR3 |
232.9028万 |
0D861A80 |
DDR3_PTR4 |
23.2902万C |
0C82.71万 |
DDR3_DCR |
232.9044万 |
0.004万B |
DDR3_DTCR |
232.9068万 |
71.0035万C7 |
DDR3_ZQ0CR1 |
232.9184万 |
0.1005万D |
DDR3_ZQ1CR1 |
232.9194万 |
0.1005万B |
DDR3_ZQ2CR1 |
2.3291万A4 |
0.1005万B |
DDR3_DX2GCR |
232.924万 |
7C000E81 |
DDR3_DX3GCR |
232.928万 |
7C000E81 |
DDR3_DX4GCR |
2.3292万C0 |
7C000E81 |
DDR3_DX5GCR |
232.93万 |
7C000E81 |
DDR3_DX6GCR |
232.934万 |
7C000E81 |
DDR3_DX7GCR |
232.938万 |
7C000E81 |
DDR3_DX8GCR |
2.3293万C0 |
7C000E81 |
如果是在EVM上运行Gel文件的新用户,请按照中提供的步骤进行操作
如果DDR3内存不在列表中,请执行以下步骤:
例如:让我们使用计时参数“T_RP”,要填充的值是13.75 ns,它参考了内存设备的数据表,以获得相应的速度等级。
同样填充所有计时值。
DDR3时钟计时 |
||
设计价值 |
单位 |
|
DDR3输出时钟频率 |
800.000 |
MHz |
DDR3数据速率 |
1600.000 |
兆吨/秒 |
DDR3输出时钟周期 |
1.250 |
NS |
设备 |
用户定义 |
|
速度等级 |
1333 |
兆吨/秒 |
SDRAM和PHY配置 |
|
注册 |
|
DDR_TERM |
RZQ/4 |
动态ODT |
禁用ODT |
SDRAM_DRIVE |
RZQ/7 |
CAS_write_latency |
CWL = 8 |
窄型模式 |
64位总线宽度 |
ECC字节 |
启用 |
CAS_LACT_延迟 |
CAS = 11. |
IBANK |
8插槽SDRAM |
EBANK |
单列-仅使用ce0 |
页面大小 |
1024字页-10列位 |
地址镜像 |
关闭地址镜像 |
PHY数据Zo |
RZQ/6 = 40欧姆 |
PHY ACCC Zo |
RZQ/7 = 34欧姆 |
PHY ODT |
RZQ/4 = 60欧姆 |
DDR3或DDR3L |
DDR3 |
刷新配置 |
|
已选择 |
|
INITREF_DIS |
正常操作 |
SRT |
扩展温度范围 |
ASR |
手动自刷新 |
PASR |
完整阵列 |
refresh_period -正常 |
7.81 |
Refresh_period - Ext. Temp |
3.91 |
EMIF配置寄存器值 |
||
SDRAM寄存器 |
地址(十六进制) |
值(十六进制) |
DDR_SDTIM1 |
2101.0018万 |
166C9855 |
DDR_SDTIM2 |
210.1001万C |
0.0001万D4A |
DDR_SDTIM3 |
2101.002万 |
421.FF54 |
DDR_SDTIM4 |
2101.0028万 |
553F07FF |
DDR_SDCFG |
2101.0008万 |
6200CE62 |
DDR_SDRFC (正常) |
2101.001万 |
0.1869万 |
DDR_SDRFC |
2101.001万 |
0万C34 |
DDR_ZQCFG |
21.01万C8 |
7007.32万 |
PHY配置寄存器值 |
||
SDRAM PHY寄存器 |
地址(十六进制) |
值(十六进制) |
DDR3_PGCR0 |
232.9008万 |
A8000E3F |
DDR3_PGCR1 |
23.29万C |
0080C487 |
DDR3_PGCR2 |
23.2908万C |
00F07A12. |
DDR3_PLLCR |
232.9018万 |
0001C000 |
DDR3_MR0 |
232.9054万 |
0.0001万C70 |
DDR3_MR1 |
232.9058万 |
0.0006万 |
DDR3_MR2 |
23.2905万C |
0.0098万 |
DDR3_MR3 |
232.906万 |
0万 |
DDR3_DTPR0 |
232.9048万 |
9D5CBB66 |
DDR3_DTPR1 |
23.2904万C |
3284.03万 |
DDR3_DTPR2 |
232.905万 |
5003.52万 |
DDR3_PTR0 |
23.2901万C |
42C2.159万 |
DDR3_PTR1 |
232.902万 |
D0.5612万C0 |
DDR3_PTR2 |
232.9024万 |
0.0083万 DEF |
DDR3_PTR3 |
232.9028万 |
0.8861万A80 |
DDR3_PTR4 |
23.2902万C |
0C82.71万 |
DDR3_DCR |
232.9044万 |
0.004万B |
DDR3_DTCR |
232.9068万 |
71.0035万C7 |
DDR3_ZQ0CR1 |
232.9184万 |
0.1005万D |
DDR3_ZQ1CR1 |
232.9194万 |
0.1005万B |
DDR3_ZQ2CR1 |
2.3291万A4 |
0.1005万B |
DDR3_DX2GCR |
232.924万 |
7C000E81 |
DDR3_DX3GCR |
232.928万 |
7C000E81 |
DDR3_DX4GCR |
2.3292万C0 |
7C000E81 |
DDR3_DX5GCR |
232.93万 |
7C000E81 |
DDR3_DX6GCR |
232.934万 |
7C000E81 |
DDR3_DX7GCR |
232.938万 |
7C000E81 |
DDR3_DX8GCR |
2.3293万C0 |
7C000E81 |
如果是在EVM上运行Gel文件的新用户,请按照中提供的步骤进行操作
此致
Shankari G