请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:J7200XSOMXEVM 大家好,
客户 正在使用TIDRA821板执行其项目,并收到了SDK包"ti-processor-SDK-RTOS-j7200-EVM-08_01_00_11"。但是,他们找不到与安全相关的MCAL模块。
他们是否需要下载支持MCAL安全模块的单独软件包?
提前感谢。
此致,
马文
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好,
客户 正在使用TIDRA821板执行其项目,并收到了SDK包"ti-processor-SDK-RTOS-j7200-EVM-08_01_00_11"。但是,他们找不到与安全相关的MCAL模块。
他们是否需要下载支持MCAL安全模块的单独软件包?
提前感谢。
此致,
马文
您好,Marvin,
寻找哪些与安全性相关的组件? 您指的是Crypto驱动程序还是其他内容? Crypto驱动程序不是由TI提供的,但可以由第三方AUTOSAR供应商提供。
可在以下网址找到为我们的MCAL提供的驱动程序列表: https://software-dl.ti.com/jacinto7/esd/processor-sdk-rtos-j7200/08_02_00_05/exports/docs/mcusw/mcal_drv/docs/drv_docs/mcal_ug_top.html
此致,
Erick