This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3359:PRU-ICSS-Profinet从属- 01.00 .04.07 -Windows-x86-Install下载

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1099106/am3359-pru-icss-profinet_slave-01-00-04-07-windows-x86-install-download

部件号:AM3359

TI朋友和家人,

我们的客户正在寻找'PRU-ICSS-Profiet_Slave-Install.Windows-x86-Install' 01.00。04.07  他们(和我)在TI网站(http://software-dl.ti.com/processor-industrial-sw/esd/PRU_ICSS_PROFINET_Slave/latest/index_FDS.html)上找到了版本“01.00 .04.08 ”。 他们找不到版本01.00 .04.07。  此时,他们需要此代码来构建其PROFINET示例设备代码。

我们可以使用帮助来了解这两个版本的PUR ICSS之间的更改日志?  另外,如何下载01.00 .04.07 版?

此页面不显示可用的.07:

PRU-ICSS-PROFINET从属驱动程序或库| TI.com

欢迎您提供任何意见,请提前向我们表示感谢。

-Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    各位,

    我们已离线进行此操作,并了解到,07版已向我们的最终客户公开发布。

    我们已经向客户解释了这一点,他们同意努力迁移到08版本,这一点很受欢迎。

    因此,我们可以关闭此线程,谢谢。

    -Chris