请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:OMAP-L137 主题中讨论的其他部件:TMS320C6747,
我们正在考虑使用OMAP-L137来替代TMS320C6747。
为了仅使用不带任何ARM的DSP,
我们希望通过 在DSP操作开始时设置PSC寄存器,将ARM及其相关模块从"SwRstDisable"设置为"Disable"。
是否可以使用以下代码将ARM设置为"Disable"(禁用)?
还是需要其他程序?
while ((PSC0_PTSTAT & 0x0.0001万 !=0)&&(PSC0_PTSTAT & 0x0.0002万 !=0);
PSC0_MDCTL14 |= 0x0.0002万;
PSC0_MDCTL14 &=~(0x0.0001万);
PSC0_PTCMD |= 0x0.0001万;
此致。
Masanori