This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDXIDK5718:同一处理器上的 TI IPC Linux 至 Linux 进程

Guru**** 657500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1120971/tmdxidk5718-ti-ipc-for-linux-to-linux-processes-on-same-processor

器件型号:TMDXIDK5718

大家好、

使用的 SDK:
TI-processor-sdk-linux-rt-am57xx-evm-06.03.00.106-linux-x86
TI-processor-sdk-rtos-am57xx-evm-06.03.00.106-linux-x86

引导介质:
使用 LINS-SDK 创建的 Linux SD 卡(默认配置)

目标:
-在 Linux 下的 A15上运行两个通过 TI IPC (特别是 MessageQ)进行通信的并行 Linux 进程
-一个进程是服务器,它通过 MesageQ 接收消息,另一个进程是发送消息的客户端
-我在 Linux 下使用 IPC 的开箱即用标准配置
- RTOS 完全不参与此模拟信息


当我在两个进程中调用时:
IPC_transportConfig()
IPC_START()

- MessageQ 被创建/打开(无错误消息/代码)
-客户端发送其消息(无错误消息/代码)
-服务器从不接收消息,并且 MessageQ_get()结束时出现超时错误

我在两个进程中调用时的值
IPC_transportConfig()
IPC_START()
3. IPC_Attach (0)在循环中、直到它返回>= 0 (0是我使用 MultiProC_Getid ("host")获得的值)

两个进程都在 IPC_ATT()失败,该函数返回 IPC_E_INVALIDARG

问题:
从我阅读的文档和文献中我得到了这样的印象:IPC 可以用于此方案(同一处理器上有两个 Linux 进程)。 是这样吗?
-在这种情况下,默认堆0是否可用于 MessageQ_alloc()(如 ex02_MessageQ 示例中),或者我是否必须使用 cmem 等创建一些内容?
-我必须按哪一顺序调用上述三个函数,这两个进程中的哪一个? 我找到的所有示例和文档都仅引用 Linux <-> RTOS 案例(或仅 RTOS)
-这种纯 Linux 用例是否有一个示例?

提前感谢您、Tilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人对同一内核上的用于 Linux 到 Linux 的 IPC 有任何信息?