尊敬的支持团队:
我们基于 TMDSICE3359设计开发一款适用于 HSR-PRP 通信的产品。
在测试期间、我们观察到一些问题、如下所述。
1) 1) 在一个测试中 、我们在重复项之间使用了420ms、并且仍然忽略了重复项。
在另一个测试中 、我们在重复项之间使用了4800ms、以确定实际窗口大小为4000ms 而不是400ms (TI 的 HSR-PRP 文档中提供的默认值)、但仍然忽略重复项。
2)设备需要接受包括 RCT 在内的最多1528字节的消息,但它不接受。
3) 3)我们使用此 SDK 版本尝试了 SNMP、但无法进行通信、因此我们不知道默认设置中的 lreDupListResideMaxTime 值是什么。
SDK 版本: - AM335x-EVM-06.00.08-Linux-x86
谢谢、此致